This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067的一些现象需要与您联系

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928369/lm5067-some-phenomenon-of-lm5067-want-to-check-with-you

器件型号:LM5067

大家好、

我 的客户现在正在使用 LM5067。 波形如下。

CH2 (蓝色) 是 LM5067 输出侧、CH3 (紫色)是 LM5067 输入侧、CH4 (绿色) 是 MOSFET 的栅极。  

A 点、LM5067 UV、GATE 至 LOW、B 点、LM5067 UV Recover、 栅极变为高电平。

1.客户想要检查 A 点压摆率的原因。  在我 看来 、灌 电流 由灌电流 规格和 栅极驱动 器电阻决定。

2. C 点的原因是什么? 我 认为 C 是  米勒效应(Miller plat)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的联系。

    1A)是、下降斜率是由于灌电流(典型值为2.2mA)

    2A)正确。 扁平形状(C 点处)是由米勒效应引起的。  

    此致、Rakesh