This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:19.5V 输入至12V/15A 输出解决方案

Guru**** 2537680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928333/lm25145-19-5v-input-to-12v-15a-output-solution

器件型号:LM25145

大家好、

我的客户 有一个新要求、 我使用 LM25145生成了解决方案。 我们是否有 更好的解决方案 可供推广? 谢谢。

e2e.ti.com/.../WBDesign248.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 建议对您的输入来说足够好、如果您有一些特殊要求、请联系营销工程师。 谢谢。