This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:当 LM76005输入电压小于输出电压时、可能会成为旁路模式?

Guru**** 2949270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928371/lm76005-when-lm76005-vin-less-vo-could-become-bypass-mods

器件型号:LM76005

大家好、

我的客户希望使用 LM76005、而 Vin 是电池。

那么、当 Vin < Vo 时  、他们会想知道 这将进入旁路模式吗?

如果不是,设备将显示此情况下的状态  

VIN 5~40V  

Vo = 5V/5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当<Vout setting, the device will work in dropout mode. 为 请参阅数据表中的7.3.8部分。