This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:如何根据数据表中的公式计算 VN

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928173/tps799-how-to-calculate-vn-as-per-equation-in-the-datasheet

器件型号:TPS799

您好,  

我在 TPS799xx 系列数据表中找到了噪声电压公式、但我不确定提到的参数是什么。

如何计算 VN? V (在分母中)是输入电压吗?  

我的以下组件是否正确?

 VN= 10.5 x Vout/V

=10.5 x 2.8/3.3

=12.375uVrms  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将公式(1)读作在分母中放置一个单位。  "V"是一个单位、然后由 Vout 抵消、为您提供 VN 的最终值。  VN 的单位应为 uVrms。 从电气特性表中可以看到、10.5*Vout = Vn 的测量值是针对10nF 的降噪电容器。  对于无外部 CNR 电容器、唯一的电容是非常小的内部电容器、其值为94 * Vout = Vn。

    数据表中提供了两个图、可进一步了解系统的噪声。
    请记住、图19在 x 轴中使用纳法(nF)单位、而图20在 x 轴中使用微法拉(UF)单位。
    所有这些(图19、图20、EC 表和方程式(1))给出了完全相同的答案。

    谢谢、

    斯蒂芬