This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:97kHz 频率的标准差和中值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928313/tlc59116-q1-standard-deviation-and-median-of-97-khz-frequency

器件型号:TLC59116-Q1

大家好、

我想知道 TLC59116-Q1中97kHz 频率的中值和标准差。 在数据表中、方框图中仅给出了该频率的说明、很难估算该频率如何因器件、温度或电流而异。 如果您有任何可能与我们共享的信息、您可以与我们共享吗?\

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    97kHz 频率由内部 振荡器生成、精度在7%以内