This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:您可以为数据记录器推荐哪些 BMS?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, TIDA-010074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196372/bq76940-what-bms-could-you-recommend-for-a-datalogger

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76920

大家好、


我想将锂电池整合到一些医疗设备项目中、我认为为这些小型应用(数据记录器和其他紧凑型设备)设计 BMS 不是一个好主意、因此我考虑使用片上 BMS、对我来说 BQ76940似乎是一个好主意。 好主意、但它非常昂贵、您建议使用哪种低成本 BMS 来管理标称电压为3.7V、容量为3000mAh 的电池? 我希望 BMS 具有充电控制和放电保护、电池电压和电流传感器、温度保护以及 SPI 或 I2C 等协议、以便能够通过微控制器读取数据、我希望您能为我提供帮助。


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果我读出了正确的内容、那么问题中的应用程序是否适用于1s 器件? 在这种情况下、我们建议使用初级保护器、但这些器件要简单得多、并且没有 I2C 接口。 我可以看到为什么 BQ76940 (9-15节电池)对于医疗应用来说太贵了。

    如果它更适合应用、那么 BQ76920可能是一种成本更低的替代方案(3-5s 电池)。 但是、我们看到在1s 应用中使用的器件并不常见。

    最棒的  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我知道、是否有使用 BQ76920的应用手册或示例设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    TI.com 上提供了大量资源、可供您开始使用我们的所有器件

    在数据表之外、我建议使用以下内容:  

    -有关我们器件 BQ769x0 AFE 常见问题的有用见解常见问题解答

    -您还可以参考一些参考设计来获得更多的电池节数、但大多数设计都适用于 BQ76920。

      TIDA-00255  15节锂离子电池控制器模拟前端参考设计

     TIDA-010074   16S-17S 低电流消耗电池组参考设计

     对于考虑监测的智能电池、以下参考设计可能也会有所帮助。  

       TIDA-010030  μA 计量和50 μ A 待机电流、13节、48V 锂离子电池组参考设计

    最后、 我们在 https://www.ti.com/tool/BQ76920上找到的设计资源和软件开发示例代码 至关重要。

    您将在其中找到:

    -另请参阅我们 的评估板 和 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvu924d/slvu924d.pdf

    -设计和开发下的示例代码-->软件开发  

    -软件指南: 具有基于 MSP430G2553的 CRC 选项的 bq76940的 I2C 通信示例代码

    希望这对您有所帮助!

    -Luis T