This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:UCC2894的偏置电源

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2894, UCC2891, UCC2893, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187433/ucc2894-bias-power-supply-for-ucc2894

器件型号:UCC2894
主题中讨论的其他器件: UCC2891UCC2893UCC2897A

您好、先生、

根据 UCC2894的数据表、Vdd 电源来自输出侧滤波电感器、下面的屏幕截图提供了快速参考。  

我们能否从变压器的辅助绕组获取偏置电源? 请建议。  

谢谢、此致

Umamaheswararao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    美国马丁·路德·金(Jr)的假期周一关闭。 我们将在下周早些时候再次与您讨论您的问题。

    此致、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umamaheswararao

    可以接受从变压器辅助绕组获取偏置电源、如 数据表第25页 图12所示。

    请务必添加一个二极管、以确保 VDD 偏置电压正确充电。 此外、我建议在 VDD 输入端添加一个高频旁路电容器、以帮助降低噪声。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umamaheswararao

    可以接受从变压器辅助绕组获取偏置电源、如 数据表第25页 图12所示。

    请务必添加一个二极管、以确保 VDD 偏置电压正确充电。 此外、我建议在 VDD 输入端添加一个高频旁路电容器、以帮助降低噪声。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢你的答复。 根据数据表、VDD 的典型值为12V。 请检查我的计算结果是否正确。

    根据以下给定规格为正向转换器计算的匝数  

    VIN_MIN = 66V

    VIN_max = 160V

    V_BIAS = 12V

    n_pri =24

    D_max = 0.5;

    D_MIN = 0.2;

    Vfrd = 0.7

    偏置的匝数、N_BIAS =(N_prI*(V_BIAS+Vfrd))/(Vin_min*D_max)= 9.2 ~ 9

    如果考虑 N_BIAS = 9匝、则 V_BIAS 绕组@ Vin_max = 160*(0.2/(1-0.2))= 40V

    V_BIAS 绕组@ Vin_min= 66*(0.5/(1-0.5))= 66V

    这种电压变化可能需要一个12v 线性稳压器。  

    请检查  并建议上述计算是否正确?

    谢谢、此致

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    因为偏置绕组电压等于 Vin *绕组比。 它将随 Vin 的变化而变化、因此如果使用变压器绕组来生成偏置电源、则需要线性稳压器。 使用线性稳压器的唯一问题是、它通常会导致电压下降导致更大的损耗。

    数据表建议使用输出电感器生成偏置电源、作为正向转换器的更好方法。

    对于正向转换器、从输出电感器获取偏置电源更高效。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 我将使用输出电感器来生成偏置电源。 我不理解下面电路中突出显示的部分

    请您解释一下。   

    此致

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    这使得偏置电源能够由 VIN 供电。 这在启动期间或输出电感器电流过低而无法为偏置电源充电时很有用。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 是否有任何替代电路 从输入电压获取偏置电源、因为上面的电路 组件不可用。  

    此致

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    如果您使用 UCC2897A、 UCC2891或 UCC2893、则这些器件具有从 VIN 引脚到 VDD 的内置 JFET、允许输入电压直接为 VDD 偏置电源电容器充电。 这样就无需 使用额外的组件。 在正常运行期间、偏置电源 VDD 将从输出电感器上的绕组充电。

    使用外部组件为偏置电容器充电的好处是、当输出电感器绕组无法调节偏置电源时、您需要 PWM 在短路/过流情况下处于活动状态。

    如果使用 UCC2894、则需要使用外部电路来调节偏置电容器(VDD)的电荷、因为它没有内部 JFET。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您对偏置电源的澄清。 我能否使用简单电阻器为 Vdd 电容器(偏置电容器)充电、而不是在上面的电路中为 Q8、D10、R19充电。 请建议。 如果不是如何选择 Q8、D10、R19、  

    谢谢你。

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

     

    如果您使用电阻器为 Vdd 电容器充电、则它将不可调节、并将导致 Vdd 上升至输入电压。

    Q8、D10和 R19组件的用途是仅在 Vdd 电压低于大约13V 时才允许从输入到 Vdd 充电。 这可以通过齐纳二极管实现、该二极管将栅极电压通过 R19钳制到13V。 当 Vdd 小于13V 时、电流流经 Q8为 Vdd 电源充电。 最终、Vdd 电源变得足够大、以至于 MOSFET 的 V_GS 达到关断状态。 这允许 Vdd 电源由输入电压调节。

    Q8必须能够承受 Vdd 充电电流、并且 VDS 电压额定值必须大于 Vin_max

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 根据上述讨论、偏置电源可由输出电感器或变压器绕组产生。  

    情况1:来自输出电感器

    情况2:如果我从变压器绕组生成偏置电源、有两种方法、如下图所示

    我可以采用哪一种方法、这两种方法之间有何差异。 此外、在 Bias-1电路中、只有电阻器连接到 Vdd 电源。  

    参考资料: www.ti.com/.../slup120.pdf

    请解释这些电路。  

    谢谢你。

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    本应用手册有助于了解当  自举偏置绕组不对 Vin 进行充电(由于启动或轻负载)时、Vin 如何为 Vdd 电源充电、从而实现更好的自举/偏置电源电路(TI.com)。 它使用串联通稳压器、这与您在上面圈出的稳压器类似。  

    在稳定状态下、使用辅助变压器绕组或来自输出电感器的耦合绕组为偏置电源充电(由于 压降、仅通过 Vin 提供 Vdd)会更高效。

    特别是对于有源钳位正向转换器、耦合输出电感器将提供基于 Vout 的准稳压偏置电源。 变压器偏置绕组将取决于 Vin (而不是 Vout)的值、如果 Vin 不恒定、该值可能会超过 Vdd_max 额定值。 因此、耦合输出电感器可提供更恒定的 Vdd 电压、而不受 Vin 变化的影响。

    如需更多参考  、请参阅数据表:UCC289x 电流模式有源钳位 PWM 控制器数据表(修订版 F)的自举偏置部分、其中说明了耦合输出电感器为何是有源钳位正向转换器的最佳选择。

     

    谢谢、

    Joseph