This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864电源轨问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196636/tps650864-tps650864-power-rail-question

器件型号:TPS650864

您好、先生、

客户有以下问题:

TPS650864是一系列型号。 我们 Zynq XCZU4CG-2SFVC784E 应根据整体应用选择更适合使用的型号?

TPS650864系列所选器件型号是否符合 Zynq XCZU4CG 使用的默认上电序列、且无需通过 I2C 接口进行设置即可使用?

我们的应用外设需要额外的独立5V/1A 和3.3V/4A 电源。 同时、这两组电源还需要独立的启用/禁用控制引脚。 它们是否可以集成到 TPS650864电源架构中? 应该如何设计它?

I2C 接口是否可以设置微调范围并使用时序、是否可以不使用?

5.是否可以提供.DSN 文件?

6.请参阅以下列表以了解我们的系统电源轨:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    1) 1)请查看本文档、了解 TPS650864x PMIC 及其规格列表: 使用 TPS65086x PMIC 为 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 供电

    本文档 在表4-1中显示了哪些 PMIC 可以支持 ZU4CG MPSoC

    2) 2) TPS650864x 器件在设计时采用了正确的电源轨电压和已编程到 IC 中的加电序列。  上述文档中的图6-1 显示了 TPS6508641如何连接到 ZU+ MPSoC (包括 ZU4CG)的示例。

    3) 3) TPS650864x PMIC 具有用于外设的附加电源轨、包括三个负载开关。 但是、我建议使用和其他分立式降压/LDO 来满足您提到的3.3V/4A 和5V/1A 要求。 TPS650864x PMIC 具有预定义的上电序列、因此、分立式解决方案可让您在主 PMIC 之外单独控制额外的降压。

    4) 4) TPS650864x PMIC 不需要重新编程。 对于定制编程、我推荐使用 TPS650861、这是我们的此架构的用户可编程版本。

    5) 5)我们没有适用于这些器件的.DSN 文件、但我们有适用于 PMIC 系列的 Altium 文件、位于以下位置: TPS65086x 硬件文件

    6) 6)数据表中的此表提供了有关每个 TPS650864x IC 的更多信息:

    此致、

    James