请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27211 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
大家好、
我通过 TINA-TI 仿真了 UCC27211、并直接连接了 HS 和 HO、如下所示。 根据数据表、UCC27211具有 UVLO 功能、因此我了解 HO 的输出电压应为0。 但是、当 LI 从低电平变为高电平时、HO 的输出电压似乎为4.25V、并具有一些尖峰。 我想知道导致这种现象的原因是什么。 您能帮助解释原因吗?
非常感谢。 祝你度过美好的一天!