This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:了解有关 CSD23280F3的更多信息

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3, LM3475
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196656/csd23280f3-ask-more-information-about-csd23280f3

器件型号:CSD23280F3
主题中讨论的其他器件: LM3475

您好!
我们已购买您的产品部件 CSD23280F3、我们需要如何在饱和模式下配置(最佳配置)它、以便更好地使用、  
如果您可以为 我们提供一个在开关模式下应用您的组件的示例。

有关 VDS、VGS (TH)温度系数(mV/C°)的其他信息?

谢谢  
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma、

    感谢您关注 TI FET。 MOSFET 的饱和区定义为:|VDS|>|Vgs -Vth|。 也称为线性模式运行、ID 与 VDS 相比大多是恒定的。 这是一种高功率损耗运行模式(P = VDS x ID)、因为同时存在 FET 两端的电压和电流。 开关模式运行将 FET 从截止(Vgs < Vth)驱动至线性区域(|VDS|<<|Vgs - Vth|)、并短暂穿过饱和区域。 功率损耗是由 FET 导通(I² x RDS)和开关导致的。 例如、使用 PMOS 开关的降压转换器、如 TI 控制器 LM3475数据表中所示。

    CSD23280F3针对负载开关应用进行了优化、在这些应用中、它用于通过电池等电源为负载提供(开启或关闭)电源。 虽然它很可能在线性模式或开关模式应用中工作、但我没有任何特定的示例或数据。 阈值电压与温度间的关系如 CSD23280F3数据表第5页的图5-6所示。根据数据表第3页电气特性表中 Vds = Vgs、ID = 250μA Ω 且 T = 25°C 的规定、对阈值电压进行了测试和保证。

    我将在下面添加一些可能有用的文章的链接。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    https://eepower.com/technical-articles/understanding-linear-mosfets-and-their-applications/

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/when-to-use-load-switches-in-place-of-discrete-mosfets

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用