This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:LM25141:EN 引脚上拉&放大器;VDDA 电流

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196822/lm25141-lm25141-en-pin-pull-up-vdda-current

器件型号:LM25141

您好!

我正在使用 LM25141设计 POL 转换器。 我对此有2个问题、但在数据表中没有找到答案。

1) 1)我想使用上拉电阻器将 EN 引脚连接到 VCC 或 VDDA。 当 EN 引脚在启动时为低电平时、内部 LDO (VCC / VDDA)是否启用?

2) 2) VDDA 引脚的电流容量是多少? 为了进行原型设计、我想将一个10mA LED 连接到此引脚。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teo、

    Q1:当 EN 为低电平时、VCC 和 VDDA 为低电平。 您可以将 EN 上拉至 VIN。

    Q2:VDDA 是内部逻辑电源、不应加载。 但是、VCC 是可能的。

    此致、

    Tim