This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:2.8kW 电源解决方案的设计帮助

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192087/ucc28951-design-help-for-2-8kw-power-solution

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC39002UCC29002

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

我们正在设计48VDC 至12V 直流转换器、功率输出为2.8KW。  我们计划使用 PSFB 拓扑和选定的 UCC28951相移全桥控制器。

我们的主要要求之一是电流共享/负载共享。 为此、我们计划选择 UCC39002。 但现在我的疑问是、我们是否能够将 UCC39002与 UCC28951搭配使用?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将回复您简短的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试仅使并联电源共享电流、或者您是否正在进行模块化设计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在未回答我的问题的情况下重新提交了此查询。  请您回答、以便我提供正确的支持。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    回答:
    我们正在设计一个能够与类似单元并联的电源单元。 即电源应具有内置负载共享/电流共享功能。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的告知。  因为如果您没有进行模块化设计、则有一种技术不需要 UCC29002。

    在设计 UCC28951 功率级时、以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了设计相移全桥的步骤设计过程。  本应用手册还详细讨论了如何设置 UCC28951控制器、包括。  本应用手册中提供了指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用应用手册中的相同计算。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    如果您需要更多的实践方法、可以使用 Webench 工具 输入输入输入和输出功率要求、该工具将为您生成原理图和物料清单(BOM)。  您可以在以下链接中找到此工具。  但是、Webench 工具位于页面底部。

    https://www.ti.com/product/UCC28951?keyMatch=UCC28951&tisearch=search-everything&usecase=GPN#tech-docs

    UCC29002负载共享控制器。  该器件旨在调整模块化设计中的反馈环路。  您可以在 以下链接中找到一个 Excel 设计工具。  如果您在 UCC29002方面遇到问题、请在单独的链接中发帖、以便相应的应用工程师可以在您的设计过程中为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc684

    如果问题已解决、请在主题结尾选择"已解决"。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需办理入住手续。  这是否解决了您的问题?  如果是、您可以在该主题帖末尾检查是否已解决?

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Mike。

    非常感谢您的专业知识!

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    Mike