This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612高频同步整流器控制器栅极脉冲跳跃。

Guru**** 2505415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196606/ucc24612-ucc24612-high-frequency-synchronous-rectifier-controller-gate-pulse-skipping

器件型号:UCC24612

  我们将 UCC24612-2 IC 用于 LLC 中的同步整流。 LLC 的额定输出功率为240W、20V、12A。  它的工作频率在600kHz 至700KHz 之间。 驱动器 IC UCC24612-2的 VDD 为10V、该电压来自20V 的输出。  

在高达5A 的轻负载和中等负载下、我们不会看到任何栅极脉冲。  当我们进一步增加负载时、我们会看到一些脉冲出现、间隔不均匀。 当我们进一步加载时、我们会看到栅极脉冲跳跃。 请参阅随附的图像。  

 我们 尝试使用的 LLC 次级 MOSFET 如下。

 NTMFS5C628NLT1G - 2.4m Ω@ 10V

 BSZ0702LS - 4 m Ω@ 10V

 SiR696DP - 11 m Ω@ 10V

对于上述所有 MOSFET、我们都看到同步栅极脉冲跳跃的行为相同。

需要您帮助解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的询问、正在审查。  很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 RDSon*Idson 小于50mV,它将跳过栅极驱动脉冲。  这样做是为了提高 轻负载时的效率。

    此致、