This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电流感应变压器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189428/ucc28951-q1-current-sense-transformer

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28951

您好、设计支持、

我对电流感测变压器(CT)的放置有疑问。 是否将其置于高路径或低路径中很重要?

因此、我想将 CT 放置在全桥和 GND 之间。 n´t 这样做、初级电流感应应该有什么问题、或者?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 正在审核 您的查询、并将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、如果您将其放置在 H 桥的低侧或高侧、这一点并不重要。  但是、我从未在我自己做过的移相全桥(PSFB)设计中将变压器置于 H 桥的低侧。  我已经查看了许多 H 桥设计、但尚未看到这种方法得到应用。

    在实际设计中评估这种方法可能是值得的、这样才能确保。   以下链接将带您进入使用 UCC28950控制器的600W 评估模块、其参数与 UCC28950相同。  您可能需要订购此模型并对其进行修改、以使用您的电流感应方法、并对其进行稳态和大信号瞬态测试、以确保不会出现任何问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您确实对 UCC28951与 UCC28950有疑问、  以下链接将带您查看讨论差异的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    请注意、这是否解决了您的问题、以便在主题中检查是否已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需办理入住手续。  这是否解决了您的问题。  如果是、您能否在主题帖末尾选择 Resolved?

    此致、