This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:拆封需要更多重试才能工作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z561-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196368/bq27z561-r2-unseal-needs-more-retry-to-work

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我将 BQ27Z561-R2与 EV2400和 Battery Management Studio v.1.3.101搭配使用、我发现从密封状态返回到解封状态和完全访问模式的行为很奇怪。

从完全访问的电池开始、我读取以下按键:

然后、我将电池置于密封模式、并使用右侧的按钮命令、它可以正常工作。

然后、我尝试使用右侧的 Button 命令重新解开密封、似乎需要更多时间执行该命令才能使其正常工作。 从拆封到完全访问也是如此。 我还尝试使用高级通信 I2C。  

  

 

这种行为是否有原因? 是否需要 在发送第一个字和第二个字键之间有特定的延迟 ?

另一个奇怪的现象是、将芯片置于密封模式并将其解封后、如果我重启电池、它将保持解封状态。 我了解到、一旦密封、就可以重新打开封条或完全进入、但这是临时的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们建议在重试前延迟4秒。 如果密钥已更改、则 bqStudio 不知道该密钥、并将首先尝试默认值。 请等待4秒钟,然后再将键更改为 重试。

    但是,发送2个密钥之间的延迟必须小于4秒。 请注意、这2个键在 bqStudio 中一起输入以满足此要求。

    请注意、您需要关闭仪表板刷新、以防止在解封期间仪表板通信产生干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有更改任何键、我正在使用默认键、如第一幅图像中所示。 不管怎样、关闭自动刷新功能似乎可以正常工作。

    谢谢你