This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:UCD90124ARGCT - GPO 被反转至 Fusion Digital Power Designer 报告的内容

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191951/ucd90124a-ucd90124argct---gpo-are-inverted-to-what-fusion-digital-power-designer-reports

器件型号:UCD90124A

当使用 Fusion Digital Power Designer 的7.7.1版进行编程时、EN 和 GPO 从工具中报告的内容(高电平有效/低电平有效)反相到器件引脚上实际观察到的内容。

希望了解发生这种情况的原因。

我必须完全反转我的设计中的所有 GPO、使其正常工作、而不是我以前工作过的 GPO。

谢谢、

Sean Suttie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果输出恢复、则意味着无法满足输出正确信号的条件。  

    请检查您的配置文件。

    此附件可帮助您了解部件的工作原理。  

    此致

    Yihee2e.ti.com/.../5460.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回答。

    当时我怀疑有这种情况、所以回去尝试证明我在检查实时系统监控器时并不是这样、系统监控器报告说已发出高电平有效信号、但我在的输出上测量的是什么 UCD 是一个低电平信号。 我尝试返回到完全去除回剥的配置、在该配置中、我有 GPO、而不受任何条件的影响。

    即使对于独立的 GPO、我也会看到反相行为、尽管系统监视器显示的方式不同。

    如果您知道会导致这种行为的错误、我会询问这种情况。 我很高兴我的应用程序可以与我的手动插入一起使用、但这只是我必须指出的一个已知问题、因此需要采取措施与 TI 一起检查。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有这种问题。 请分享您的文件和原理图。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、能否向我发送有关我可以在哪里共享文件的详细信息? 我可以使用电子邮件地址吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您不想公开共享文件、请以好友身份请求我、以便我们可以帮助查看>

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现在发送了一个请求、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 OPERATION、并且 PIN_SELECGET_RAIL_STATE 功能处于开启状态

    根据您的设置。 只要 LOOP_IN 为低电平、所有电源轨都应开启。 这是您的意图吗?

    如果您希望采用另一种方法、请将环路极性更改为高电平有效。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、感谢您的帮助。 继承了这个设计、所以我保留了这个设计-我将调查它的运行情况、因为它不是我完全意识到的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、请报告这是否解决了您的问题。

    此致

    Yihe