This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:预稳压器配置

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195305/bq76952-pre-regulator-configuring

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76942

您好!

1.我们能否用 MOSFET 替换 Q1 FCX495TA?

2. BREG 引脚上的最大电压是多少?

BQ76942 IC 的情况是否相同?

此致、

ANANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    否、此处应使用 NPN。 它不必与 EVM 上使用的器件型号相同。 您可以查看 BQ76952参考设计(可以在产品页面上找到这些设计)以查看在该设计中使用的器件型号。 BREG 引脚将控制基极电流、以将 Regin 调节至大约5.5V。 另一种选择是使用外部稳压器直接为 Regin 提供5V 电压。 BQ76942的情况也是如此。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。