This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:TPS62746

Guru**** 2874120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195956/tps62746-tps62746

器件型号:TPS62746

简短摘要:
我们发现、经过几个周期的电池充电后、我们构建的板中有很大一部分会变得很糟糕。
损坏的部件是1.8V buck 稳压器:TPS62746YFPR

请查看随附的原理图部分、其中包括电源和按钮开/关控制。

电路的简短描述:
单节可充电锂电池连接到 VIN 引脚 U1 TPS62746YFPR、后者是一款输出1.8V 电压的降压稳压器。
1.8V 为微处理器供电。 UP 的所有端口均由1.8V 供电。
要启动电路、按下按钮 SW1、并通过 R1/R3分压器、EN 引脚接收信号以开启降压转换器。
一旦 UP 接收电源并启动、它将把 P1_3驱动为高电平(接近1.8V)、并且通过 R2将 EN 引脚保持为高电平、并且降压转换器处于导通状态。
要停止电路:如果向上/向下运动、长时间按下 SW1将被检测为 P1_4 (用作输入)上的逻辑高电平、并且在 SW 控制下、P1_3将被驱动为低电平。 这将导致 EN 引脚变为低电平并停止电路。

损坏的电路板
我们发现大量电路板会导致 VBAT 泄漏增加。 我们测量几百欧姆的电阻。
虽然电路板仍可以工作(降压转换器仍输出1.8V 稳压电压)、但当电路关闭时、电池仍会消耗大量电流、这会导致电池过度放电。

损坏的器件测量
我们从电路板上移除了3个器件。
我测量了其中一个器件:
VIN-VSEL = 7.3... 8 Ω、双向(短型)
- VIN-GND = 480... 481欧姆双向(部分短路)
- VSEL-GND = 475... 476 Ω 双向(部分短路)
VIN-VINSW = 3.6... 3.9M Ω 双向(正常)
- EN - GND =内部 ESD 二极管0.7V、正常

基于上述原因、该器件有两个损坏的部件:
- VSEL 部分短接至 GND
- VSEL 强短接至 VIN
我不认为 VIN 短接至 GND、因为器件会继续工作、但会产生额外的泄漏。
因此、VSEL 引脚会损坏。
我对原因的最佳猜测:
EN 和 VSEL 引脚不是施密特触发器输入(无迟滞)、因此逻辑会进入非法状态、从而在 VSEL I/O 单元上产生击穿电流。
当电路保持接通状态、电池放电缓慢时、可能会发生这种情况、并且可能会达到导致这种情况的某些电压电平。
开关还可能产生抖动信号、并且会混淆降压转换器的内部逻辑、因为它不是施密特触发器类型、从而导致一些意外路径产生内部短路。

数据表明确不允许或不允许将 VSEL 直接连接到 VIN、同时单独控制 EN 引脚。 您能否澄清是否有任何限制? 或 VSEL 螺母必须在 EN? 我们是否应该将 VSEL 连接到 EN 而不是 VIN?
如果 EN 介于低电平和高电平(0.4V 至1.1V)之间、电路是否会进入非法状态?

我们非常感谢 TI 对这一导致我们停止生产的紧急问题的支持。 我们有一个线性下降的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    感谢您的参与。  

    器件的输入电压是多少? 您能否在以下条件下检查器件的输入电流、以检查泄漏是由于器件本身或其他原因造成的天气。

    [引用 userid="548864" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195956/tps62746-tps62746 ]数据表不明确允许或禁止将 VSEL 直接连接到 VIN、同时单独控制 EN 引脚。 您能否澄清是否有任何限制?

    将 VSEL 和 EN 引脚直接连接到 VIN 时不应存在任何问题。

    我将根据您的测量结果向您提供更多输入。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ===================================
    问: 器件的输入电压是多少?
    答:器件的 VIN 是一个锂离子可充电电池、因此最大电压为4.25V。
    问: 您能否在以下条件下检查器件的输入电流、以检查泄漏是由于器件本身还是其他原因造成的。
    A:移除了连接到电路板 VIN 的所有其他元件、电路板的输入电流很高、唯一的器件离开了 TI 降压 TPS62746YFPR。
    我们从电路板上移除了降压、并直接在其引脚上测量了器件。 它显示了 VIN 和 GND 之间的电阻范围为几百欧姆。
    我们还发现 VIN 短接至 VSEL。 对3个故障电路板重复执行这些步骤。
    我们测量了其中一个器件:
     VIN-VSEL = 7.3... 8 Ω、双向 (短型)
     - VIN-GND = 480... 481欧姆双向(部分短路)
     - VSEL-GND = 475... 476 Ω 双向(部分短路)
     VIN-VINSW = 3.6... 3.9 M Ω 双向(正常)
     - EN - GND =内部 ESD 二极管0.7V、正常
    基于上述原因、该器件有两个损坏的部件:
    - VSEL 部分短接至 GND
    - VSEL 强短接至 VIN
    我不认为 VIN 短接至 GND、因为 器件会继续 工作、但会产生额外的泄漏。
    因此、VSEL 引脚会损坏。
    我对原因的最佳猜测:
    EN 和 VSEL 引脚不是施密特触发器输入(无迟滞)、因此逻辑会进入非法状态、从而 在 VSEL I/O 单元上产生击穿电流。
    当电路保持接通状态、电池放电缓慢时、可能会发生这种情况、并且可能会达到导致这种情况的某些电压电平。
    开关还可能产生抖动信号、并且会混淆降压转换器的内部逻辑、因为它不是施密特触发器类型、从而导致 一些意外路径产生内部短路。
    我们有一个严重的问题,导致局势恶化。  请升级、这对于我们公司来说非常紧急。  我们有数百种无法配送的成品。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、  

    1.将 VSEL 直接连接到 VIN、同时单独控制 EN 引脚?

    不应出现任何问题。

    2.如果 VSEL 在 EN 之前被拉至高电平、是否存在任何问题?

    根据数据表、VSEL 和 EN 的电压与 VIN 相关、不应出现问题。

    3.如果 EN 介于低电平和高电平(0.4V 至1.1V)之间、电路是否会进入非法状态?

    否、根据数据表的绝对最大值。

    关于原理图: 我建议输入电容使用最小4.7uF 的电容。

    [引用 userid="548864" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195956/tps62746-tps62746/4509878 #4509878"]
    我们还发现 VIN 短接至 VSEL。 对3个故障电路板重复执行这些步骤。
    我们测量了其中一个器件:
     VIN-VSEL = 7.3... 8 Ω、双向 (短型)
     - VIN-GND = 480... 481欧姆双向(部分短路)
     - VSEL-GND = 475... 476 Ω 双向(部分短路)
     VIN-VINSW = 3.6... 3.9 M Ω 双向(正常)
     - EN - GND =内部 ESD 二极管0.7V、正常
    [/报价]

    您是如何测量器件引脚之间的电阻的? 您曾提到、您已从电路板上移除器件、然后测量了电阻、但 在去焊过程中也可能会损坏器件。 此数据定义器件已损坏。

    我建议检查器件在无负载情况下消耗的输入电流、并将其与数据表中的静态电流进行比较。  

    [引用 userid="532359" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195956/tps62746-tps62746/4509141 #4509141"]

    您能否在以下条件下检查器件的输入电流、以检查泄漏是由于器件本身或其他原因造成的天气。

    [/报价]

    [引用 userid="548864" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195956/tps62746-tps62746 ]虽然电路板仍可以正常工作(降压转换器仍输出1.8V 稳压电压)、但当电路关闭时、电池仍会消耗大量电流、这会导致电池过度放电。

    请向我提供电路板上现有器件的 VIN、Vout 和 SW 波形。 您能否为我提供布局。

    为了进一步调试该问题、我需要上述请求的数据。  

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。