This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:确定参数的方法

Guru**** 2506805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195815/lmr33640-method-of-determining-parameters

器件型号:LMR33640

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

您能否解释突出显示领域的计算过程?

Vin:***V,VOUT:**V,Fsw:***kHz,K:***,IOUTmax:***A

例如、以下计算结果 L = 13.9uH。

其中、VIN:30V,VOUT:5V,FSW:400kHz,K:0.3,IOUTmax:2.5A

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该表假设器件的输入电压为12V、满载电流为4A。

    您可以计算最高输入电压或典型输入电压下的电感。

    但是、我们通常使用器件的满负载电流额定值、而不是您的最大负载电流。

    这将提供更小的电感器、从而使客户节省空间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的支持。 我知道。

    此致、

    Masa