This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:TPS61201具有过冲。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196574/tps61201-tps61201-has-overshooting

器件型号:TPS61201

黑埃洛、

我使用的是 TPS61201。
但是、由于以下问题、MCU 的初始启动出现问题。 请告诉我如何解决这个问题。

我使用的是连接了5F 容量超级电容器的锂原电池。 输出使用3.3V 电压、但在开始时存在过冲问题。

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heelo、

    这种过冲是正常现象。 这对您的应用有很大影响吗? 如果是、您可以尝试添加更大的输出电容器。

    此致、

    Nathan