请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61201 黑埃洛、
我使用的是 TPS61201。
但是、由于以下问题、MCU 的初始启动出现问题。 请告诉我如何解决这个问题。
我使用的是连接了5F 容量超级电容器的锂原电池。 输出使用3.3V 电压、但在开始时存在过冲问题。
请帮帮我。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.