This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:具有或控制器的并行电源

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195413/lm74700-q1-parallel-power-supplies-with-or-controllers

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC29002UCC39002TPS2412

大家好、我想问一个有关并行4电源的问题。  


ı 在电源的末尾使用或控制器来并行4 PSU 是否可行。


我想制造一个电池充电器并提高功率、这个 IC 是否可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、

    感谢您的联系。

    每个路径中的负载电流是多少?

    是否希望电源之间的负载共享或电源具有负载共享功能。

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh,每个焊盘中的负载为30A,我想在 DE 电源之间共享负载,它们具有负载共享功能。

    提前感谢  

    此致  

    Mikail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mikail 提供的详细信息。

    您需要 UCC29002/UCC39002等负载共享控制 器来调节电源电压以实现正确的负载共享功能、否则具有更高电压的电源会尝试馈入整个负载。

    我正在与同事分享更多详细信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、

    我正在分享一份应用手册  、其中展示了如何使用 UCC39002+TPS2412在冗余系统中实现电流共享。  

     e2e.ti.com/.../CurrentSharingslua550.pdf

    现在、我们没有一个具有集成负载共享+ ORing 功能的控制器。