This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:加电时输出电压下降(相移拓扑)

Guru**** 2521760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195494/ucc2895-output-voltage-drops-down-when-power-up-phase-shift-topology

器件型号:UCC2895

各位专家:

我目前面临的输出电压问题。 几乎所有测试条件都正常、但当我增加输出功率(例如高达3300W)时、输出电压下降大约10-20V。 换言之、输出正常、例如、对于轻负载、为220V。  但当我转向高压负载(10欧姆)时、运行异常。  
我想知道这种类型的控制器具有电流钳位机制、或者设计参数出错。  
我还想知道、如果电流感应变压器有问题、例如、噪声水平很高。 可能引发此问题的原因是什么?

感谢您的答复和诚挚的问候  

义山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    感谢您的查询。 我们将调查此问题、并尽快与您联系。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    我的第一个想法是、控制器在满负载时进入电流限制-查看 CS 引脚、看看它是否达到电流限制跳变点。 如果是、则应更改 CS 信号的缩放比例。 CS 引脚上的噪声也会影响这一点。 您能否探测 CS/ EAOUT 引脚上的信号

    另一件可能发生的事情是控制器正在达到 Dmax 限制。 PSFB 的占空比不是负载的强函数、但可以实现。 您能否探测变压器一次侧的电压(使用差分探头)(如果不可能)、则可以探测0V 到二次侧变压器的中心抽头。 这将允许您直接观察占空比。 在"正常"运行期间、占空比通常设计为约60%至80%。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复、但出于原因、我们确实发现在某些情况下、噪音水平较高。 我感到困惑的是、如果感测到的电流过受限、控制器将关闭、而不是钳制电流对吗? 我对这种机制以及哪个信号可能钳制电流感到好奇。

    谢谢你

    此致

    义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    感谢您的回复。

    如果电流感测信号达到2.5V、则由该过流故障启动输出禁用、并在软启动后执行软停止重启周期。 这可以通过探测 SS 引脚来检查、该引脚将放电至0.5V 并重新启动。  

    还有一个处于峰值电流阈值的2V 电流感测比较 器可执行逐周期电流限制、这可能会限制输入电流的进一步增加。 由于输入电流受到限制、输出电压开始降低、占空比也随之降低。

    您可能需要检查 CSS/SS 引脚、因为以上任一项可能会导致满载时的电压降低。

    此致、

    Harish