This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM5155 ULVO/SYNC 引脚功能查询

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188064/lm5155-q1-lm5155-ulvo-sync-pin-function-query

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好、专家、

有关 LM5155 ULVO/SYNC 引脚功能的信息、请咨询您。

在数据表中、可以看到、外部同步时钟必须将 UVLO/SYNC 引脚电压下拉至1.45V 以下、但也可以看到、当 UVLO 引脚接地时、器件会立即停止开关。

那么、我想、如果外部同步时钟在 PWM 信号的低电平状态期间将 UVLO/SYNC 引脚电压驱动为0V、会发生什么情况? LM5155器件是否会停止开关?

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请浏览 整个章节9.3.5时钟同步(UVLO/SYNC 引脚)

    有更详细的描述需要满足哪些时序以及何时会发生 UVLO 响应。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    在过去9天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

      实际上、我将此问题发布到了 Ethon.

      我已经查看了数据表、但我的脑海中仍然存在一些困惑、您能帮助查看我的问题下面的内容吗?

      根据您在数据表中指出的、它表示、如果 Fsync 处于高逻辑状态、那么器件会立即停止开关、但是、当我们为 LM5155提供外部时钟时、Fsync 肯定会被拉高、那么器件将停止开关?

      此外、在数据表中还显示、如果 Fsync 在超过2个开关周期内保持高逻辑状态、器件将进入待机模式。 不过、在这里我可以理解、我的问题是、在 LM5155中、它取决于开关周期或固定持续时间? 原因是外部频率可以在100kHz 至2.2MHz 之间变化。

      此外,根据数据表,似乎只有当器件进入待机模式(不要考虑关断模式)时,才不会进行切换。 那么为什么当 Fsync 处于高电平时器件立即停止开关、并且只有当 Fsync 保持高电平并持续2个以上的开关周期才能进入待机模式?

      对于关断模式、数据表非常清楚地说明、只有当 UVLO 电压低于 EN 阈值的持续时间为35uS 时、器件才会进入关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    请给我们一些时间、与您联系。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    我再次浏览了数据表说明、并同意在某些地方可以更好地描述这一点。

    当数据表显示它立即停止开关时、这意味着只要 UVLO/SYNC 引脚保持低电平、当前周期将结束、但不会启动新周期。

    当 UVLO 处于高电平超过2个时钟周期时、UVLO/SYNC 停止开关适用于同步逻辑不将 UVLO/SYNC 引脚下拉至低于0.7V EN 电平的情况。 在这种情况下、高电平状态检测被激活。 但是、如果 UVLO/SYNC 引脚被拉至0V、器件将被禁用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan:

       感谢您的解释!

      另一个问题是、器件进入待机模式取决于当前的开关周期、而不取决于固定持续时间、对吧? 因为、100kHz 和2.2MHz 具有不同的时间周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    是的、进入待机模式的典型值。 在35us 后、与开关频率无关。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan:

      那么、待机模式和关断模式具有相同的超时持续时间? 两者都是35美元?

    '对于关断模式、数据表非常清楚地说明、只有当 UVLO 电压低于 EN 阈值的持续时间为35uS 时、器件才会进入关断模式。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    很抱歉、 我也对待机和关机感到困惑

    进入关断模式的典型值为 在35us 后、与开关频率无关。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

      好的、我这边没有问题、谢谢!