This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:EN 引脚电容

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195303/tps54202h-en-pin-capacitance

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件:TPS54202

我将 TPS54202HDDCR 用于24V 至5V (0.5A)稳压器。 24V 来自隔离式稳压器、如果5V 电压先于它上升、则很难出现、因此我们在 TPS54202的 EN 上添加了一个1uF 电容器。 我们已经看到过场故障、EN 引脚随着时间的推移仅变为0.8V 左右、这看起来是由于电容器上的机械应力、但我想确保这与 TPS54202电流源无关、或者与内部无关 能够在使能端处理这么大的电容。 我连接了我们的稳压器电路。 提前感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    MΩ 引脚具有内部下拉电阻 RPD (典型值为1k Ω)、允许用户悬空 EN 引脚以禁用器件、齐纳二极管(典型击穿电压为6.9V)用于钳制 EN 输入电压。  

    我不清楚您在这里添加1uF 电容器的原因、而这个1uF 电容器应该在这里发生卡嗒声以过滤一些噪声和稳定的电压。  

    关于 sch、电感 器 Isat 对于应用来说太小。 建议将其更改为更大、因为电感器会在更大的负载下大幅缩小、电流会 快速变化。

    关于故障情况,您能帮我们分享更多详细信息吗? 就像它何时发生以及有什么观察吗?  如果您有任何波形可供分析、那将会很好。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    我向 EN 添加了电容、因为我需要延迟稳压器的启动、稳压器正常工作。 但是 、EN 引脚电压大约为0.7V - 0.8V 时、我们会遇到现场故障。 我只是想排除 EN 引脚可能会被1uF 电容损坏的可能性。 谢谢、

    Carl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项是、当我们移除1uF 电容器时、EN 电压会恢复到~6.9V、器件看起来正常。 我们可以添加一个新的上限、但仍然可以。 我想、如果54202损坏、如果重新安装电容器、EN 电压可能不会恢复到6.9V、这就是问题所在。 您是否发现有任何原因担心 EN 引脚上的这个1uF 电容器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    C220CAP 听起来存在一些问题、因为 在取下该电容器后该部件看起来正常、对吧?

    您能否帮助检查此电容器是否损坏,然后使 EN 引脚对地短路?

    不确定调节欠压锁定是否符合您对延迟的要求。  您可以根据需要设置开始工作电压以进行延迟。