This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176MEVM:最大工作输入电压是否为6.6V?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176MEVM, BQ25176M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196155/bq25176mevm-is-max-operating-input-voltage-6-6-v

器件型号:BQ25176MEVM
主题中讨论的其他器件: BQ25176M

大家好、

我正在使用 BQ25176MEVM 评估模块。

EVM 用户指南的表1-1说明最大输入电压为6.6V。

但是、BQ25176M 数据表显示输入电压范围为3V 至18V。

哪些因素限制了 EVM 的最大输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个排印错误、 将在下一版数据表中进行更正。

    最大输入电压18V、工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我明白了。 感谢您的确认。