This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:DP 交替模式 UFP_D

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194848/tps65987d-dp-alt-mode-ufp_d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB564TPS65987

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在通过 TPS6598x 配置工具验证电路板上的 TPS65987和 TUSB564、但 DP 视频信号不会输出到其 LCD 显示屏。 请查看下面的原理图、并告诉我如何修复。 [ GPIO 配置- 2通道 DP、无触发、CTL1 (高电平)、CTL0 (高电平)、翻转(低电平)]

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS65987-and-TUSB564.xlsx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    客户的用例是什么?

    • 它们是 DFP、UFP、DRP 吗?
    • 它们是电源、灌电流、双角色电源吗?
    • 它们是 DP 拉电流/灌电流吗?

    请提供 PD 日志。

    还请提供客户正在使用的.pjt 文件。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的反馈。 让我与我的客户核实一下、我将告诉您您您的问题并提供日志、pjt 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我建议他们查看 TUSB 数据表并了解应如何配置输入引脚。 我不支持 TUSB 器件、但我知道 PD 控制器(TPS65987D)将连接 GPIO、用于针对运行模式配置 TUSB 器件。 它们可以探测这些 GPIO 以检查 PD 控制器是否工作正常。

    谢谢、此致、

    Chris