This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:Vs 引脚保持悬空

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190469/ucc28720-vs-pin-left-floating

器件型号:UCC28720

您好!

我们正在考虑在降压稳压器中使用 UCC28720。

Vs 引脚(引脚2)是否必须连接到输出电压才能正常工作?

 如果未连接 Vs 引脚、会发生什么情况?

该部件是否仍能正常工作?

只是想知道该针脚如何对部件的操作起作用。

 

谢谢、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的询问、正在审查。  我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在以下链接中的高侧降压中找到了使用 UCC28720的参考设计。  您可以将其用作有关如何在 高侧降压中使用该器件的参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP9649

    UCC28720专为初级侧调节控制而设计、并使用 VS 来感测变压器导通比、从而感测输出电压以调节峰值电流和开关频率来控制占空比。  在降压应用中、VS 引脚用于通过电阻分压器感测输出电压。  请参阅上述链接中的 PMP6949参考设计。  为此、要调节降压或反激式中的输出电压、需要使用 VS 引脚。   

    如果此问题已解决、请在主题帖末尾选择已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我只是在办理登机手续。  如果问题得到解决、您可以在主题帖末尾选择 Resolved (已解决)吗?

    此致、谢谢。

    Mike