This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:输出无电压

Guru**** 1421100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188893/ucc28710-no-voltage-on-output

器件型号:UCC28710

未读取电源输出上的电压。 原理图如下:

VDD 引脚在21V 至8V 之间上下反弹。 我认为辅助绕组输出行为有问题。 下面是 O 范围快照:

黄线/顶线是导通时高达30V 的辅助尖峰(我的输入电压为~120VAC 且 Np:Na = 5.6、因此有意义)。 我无法理解为什么它在 MOSFET 关闭时下降至-30V、并显示大量振铃、随后在缓慢下降至0V 之前跳升至~2V。

底部是 MOSFET DRV 波形。 在 FET 关断之前、该线路上的峰值电压为8V。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28710使用初级侧故障检测。  初级故障电流感测最常见的问题是辅助绕组或电流感测引脚上的噪声。

    触发故障的 I 符号是 VDD (on)和 VDD (off)之间的 VDD 循环。

    以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了主要故障检测的工作原理、最常见的问题以及解决方法。  我相信本应用手册中的信息将帮助您解决这些问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    如果此应用手册可帮助您解决问题、请在链接中勾选已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需办理入住手续。  这是否有助于解决您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误了时间、因为我发现一些数字是关闭的、所以我不得不做一些设计更改。 话虽如此、我认为控制器现在正在离开复位模式、但我遇到了一个新问题。 在< 1秒后、控制器停止工作、在所有输出上显示一条死平线。

    当我从电路板上移除芯片时、VDD 引脚和接地引脚之间的电阻仅为20-50欧姆、而 DRV 引脚和接地之间的电阻小于10欧姆。 我注意到、在一个全新的芯片上、电阻分别约为2M 和200k。 我尝试了4个不同的芯片、它们都以相同的错误结束。 我还尝试了具有所有新组件的全新 PCB、问题再次出现。 您对发生的类似事件有什么经验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VDD 介于20-50欧姆之间、则器件很可能会损坏。  这可能是由于过压和/或过流超出器件最大额定值所致。   

    我建议使用示波器在大信号瞬态期间评估 VDD、DRV、CS 和输出。 启动、线路和负载应足以进行测试。 如果您发现哪个引脚出现了激励、则可以解决该问题。  

    我查看了您的原理图、并注意到您没有与辅助二极管(D1)串联的电阻器。  我建议添加一个、这将与 VDD 电容器一起工作以形成一个低通滤波器。  如果辅助绕组产生任何尖峰、它将有助于抑制这些尖峰、从而帮助保护 反激 式控制器。  

    您可能还需要检查的另一件事是反激 FET 导通时 VS 引脚输出的最大 VS 电流。  通常情况下、应将其保持在1mA 以下、以确保其不超过绝对最大额定值。

    如果此操作解决了您的问题、请在主题帖末尾选择 Resolved (已解决)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需办理入住手续。  这是否解决了您的问题?  如果是、您可以在主题结束时检查是否已解决?

    此致、谢谢。