This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38085:半桥 LLC 设计闭环仿真

Guru**** 2769775 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38085, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195035/ucc38085-half-bridge-llc-design-closed-loop-simulation

器件型号:UCC38085
主题中讨论的其他器件: UCC256402

您好!  

我正在尝试为 LLC 电路实现开环仿真。 我有点困惑。 我正在设计用于12V 250W 特定输出电压的半桥 LLC 转换器。 然后、我更改负载(输入电压相同)并重新计算以找到新的开关频率。 输出电压不是12V、但远离它。  因此、我认为我不知道如何在具有相同输入电压的不同负载下计算新的开关频率。 我已经阅读了所有可用的应用手册、没有任何帮助。  

TI 是否提供 LLC 控制器 SPICE 模型? 我找不到。 TI LLC 控制器 SPICE 模型或针对上述问题的解决方案建议将不胜感激。  


谢谢、

阿尔 PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 UCC38085不是用于设计 LLC 的正确控制器。

    UCC256402是一款适用于您的应用的 LLC 半桥控制器。  以下链接将带您进入产品文件夹、其中包含用于设计 LLC 半桥转换器的 Webench 和 Excel 设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC256402?keyMatch=UCC256402&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    如果您对如何使用 UCC256402进行设计有疑问、请在新主题中重新发帖、并在主题中添加 UCC256402。  通过这种方式、我们可以指派合适的应用工程师来帮助您完成设计过程。

    如果这解决了您的问题。  请在主题结束时检查已解决。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需办理入住手续。  这是否解决了您的问题?  如果是、您可以在主题结束时点击 Resolved?

    此致、谢谢。