This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:跳周期旁路

Guru**** 2796865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190156/lm5021-skip-cycle-bypass

器件型号:LM5021

我希望在0到1.5A 的负载变化范围内保持固定频率(旁路跳周期)。 因此、根据数据表 图14典型应用电路 和公式(24)、我在 VCC 引脚和 CS 引脚之间添加了电阻器、R22电阻器为10千欧、R21为620k (也使用100欧姆、6.2K 欧姆组合进行了检查)。 但我仍然没有获得固定频率 参考所附波形。 CH1栅极波形、CH2-CS 引脚、CH4-VCC。  

*连接到 CS 引脚的 FYI 电容为150pF。

您能否确认所附的波形是否正确。 为什么即使 VCC 固定为~8V、也不会在 CS 引脚获得固定失调电压。  

输入电压:88至280VDC、

输出电压:13.5V 直流、

负载:20W、

Fsw:100kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankalp、

    感谢您的参与、我正在与我的团队一起探讨这个问题、我将在1-2个工作日内回复您。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankalp、

    您能否尝试调整 R21和 R22以使 VCS 失调电压为200mV? 数据表中提到、为了 禁用跳周期模式、将 CS 引脚上的电压保持在最小125mVdc 的水平(请参阅7.3.7)。 而 有5mV 的迟滞、因此为125mv+-5mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankalp、

    您是否能够解决此问题? 如果没有其他问题、我想结束这个主题。

    谢谢。