This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:关断问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196474/bq25672evm-shutdown-problem

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我正在尝试关闭 BQ25672EVM。 无输入电源、未连接 USB、4S 电池、100欧姆负载(147mA)、S1未按下、SDRV 已连接、 BAT 至电池旁路断开。 我使用 USB2ANY 和 TI 充电器 GUI 来设置 SDRV 控制中的关断位。 一旦寄存器被写入、它就切换回 IDEL 并且电池永远不会被断开。 它的作用就像 VIN 存在、但不存在。

使用逻辑分析仪、我可以看到寄存器写入、5毫秒后的寄存器读取确认关断位被清除。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    REG0x14[7]必须设置为1以告知充电器存在运输 FET。  然后运输和关断模式位将起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢! 我必须在关断模式的说明中遗漏了该位。