This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-SP:需要数据表中未提供的其他数据:振荡器、COMP、Err Amp 输入电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195988/uc1845a-sp-need-for-additional-data-not-provided-in-datasheet-oscillator-comp-err-amp-input-voltage

器件型号:UC1845A-SP

下面我有几个关于设置 TSPEC 针对自由运行振荡器频率、COMP 偏移二极管和 Err Amp 输入电压的限制的问题。

1)振荡器: 我有一些来自数量3 UC1845A-SP 的 DVT 数据、其中显示"VRT/CT 峰间值"的振幅实际上为~2.2、而不是数据表中显示的1.7V 标称值(请参阅 波形)。  没有与"VRT/CT 峰间值"相关的最小值/最大值。  此外、是否有任何振荡器容差的生命周期数据?  目前、我在设置振荡器设置点的 TSPEC 限制时遇到问题、因为 SLUSC14A 2019年2月数据表中的公式(#1)不起作用。  我的 RT 值为11.8k、容差为0.1%、CT 为220p、容差为1%。  该公式可以说我的 FSW 设置为1.72/(11.8*0.00022)=662kHz、但实际硬件为487.8k (我可以提供波形  )。

2) 2)数据表未提供有关 COMP 失调电压(误差放大器和电流感应放大器之间的两个串联二极管)的任何信息。  我正在寻找 VF、VC 的初始容差、温度容差、寿命容差、辐射容差... 类似的东西。

3)  同样、我正在寻找误差放大器输入电压(2.5V)的温度容差、寿命容差、辐射容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristy、

    1) 1)此处列出的电气参数在 Rt = 10k 且 CT = 3.3nF 时进行测试。 通过查看内部数据、我们看到1.7V 是斜坡的典型值、此处未记录最小值/最大值。
    就该公式而言、它通常针对低得多的频率和大得多的电容进行了优化。 我建议查看数据表中的图15。

    2) 2)我们没有您要求提供的信息。

    3) 3)如果您要查找最小值/最大值、则 QMLV 数据表电气特性和表 IIB 会介绍该值。 寻找更精细的信息将很困难。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#2、是否只想到标称 Vf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristy、

    它不是未经测试的指定参数。
    根据过去测试其他器件的经验、它大约有两个正向二极管电压。 ~1.2-1.4V

    这是我能说的最多的。

    谢谢、
    Daniel