This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:可采用直接路径模式而不是开关模式

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196221/lm5109b-possibility-for-a-direct-path-mode-instead-of-switching-mode

器件型号:LM5109B
主题中讨论的其他器件:TIDA-010042LM5109

你好、  

我们在 交错降压转换器设计中使用 LM5109驱动器解决方案(请参阅随附的原理图)。 我们使用 TIDA-010042作为参考、仅供参考。  

除了降压操作、我们还需要在输入和输出之间提供一条直接路径、而无需进行任何开关、这基本上是一条直接的导体连接。 我想知道是否可以通过将 LM5109控制引脚长时间(如数小时)设置为高/低状态(如数小时)、而不是以 PWM 模式切换来将 FET 设置为恒定开/关模式? 在这种情况下、自举似乎是一个问题吗? 如果是-在这种情况下、我们的解决方案是什么、可能是另一个压降替换驱动器或电路修改?

提前感谢您。  

e2e.ti.com/.../1447.Schematic.PDF



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您深入了解并分享原理图的图像! 一旦 Vin 接近 Vout、您将需要打开两个高侧开关。 当两个开关都拉高时、Vin = Vout 的恒定输出、并且不应进行开关。 这是因为输出直接跟随输入、所以输出将是一个恒定的高电平信号。 为了在100%占空比下实现这一目标、您将需要一个外部电荷泵(或某种形式的浮动电源)来帮助偶尔为自举充电。

    希望这能解答您的问题! 如果您有任何其他问题或希望得到更多澄清、请告诉我。

    最棒的

    Alex Weaver