This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:电感器最小值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196141/tps543620-inductor-minimum

器件型号:TPS543620

是否可以使用 TPS543620将电感器 XGL4020-152ME 用于1.2V @3A 和12V 输入电压的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    是的。  
    XGL4020-152ME 是一款1.5uH、13m Ω 电感器、适合 TPS543620在您的应用中运行。
    它将特别适合在750KHz 或1MHz 的开关频率下运行。

    此致、

    Yitzhak Bolurian