This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:UCC28050

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196406/ucc28050-ucc28050

器件型号:UCC28050

大家好、   

DO-160规范参考了前导和滞后功率因数。  

像 UCC28050这样的 PFC 控制器是否会产生领先或滞后的功率因数?

此致、  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    功率因数超前/滞后主要 是输入滤波(通常为"太多"滤波)的影响、而不是 PFC 控制器本身的影响。 控制器始终尝试实现 PF=1、而不是超前或滞后。 如果没有正确设计或补偿、特别是在轻负载条件下、用于减少谐波的滤波会引入前导/滞后波形。   通过在电桥之后添加电感器、同时尽可能减小输入电容、可以缓解这种情况(足以满足规格要求)。 另一种技术出现在随附的纸张中。 它使用一种称为 LPAC (前导相导入消除)的技术 、通过影响进入控制器误差放大器的信号来补偿电流引线。  

    e2e.ti.com/.../Current-phase-lead-compensation-PFC-at-500Hz-line.pdf

    此致、

    射线