This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411EVM-029:在半桥设计中替代 SN6505B

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3411EVM-029, SN6505B, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196269/lmg3411evm-029-replacing-sn6505b-in-the-half-bridge-design

器件型号:LMG3411EVM-029
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6501UCC25800

大家好、我已经成功地设计了一些基于 LMG3411EVM-029设计的半桥板。

但是、现在我需要为同一电路板生成更多副本、但用于驱动隔离式12V 变压器的 SN6505B 不可用。

我的问题是、它是否可以替换为具有较低电流且无软启动的 SN6501、或者任何其他组件、即使它没有引脚对引脚兼容性。

如果有任何其他备选办法建议,将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atrac、  

    您是否考虑使用 UCC25800?  这正是我们在一些较新的参考设计和 EVM 上使用的 SN6505B 偏置电源的替代产品。 此外、这也是我们现在为客户推荐的新设计、因为它非常简单。 它具有与 SN6505B 变压器驱动器完全相同的功能、可支持两个隔离式输出。 请随意查看 PMP23209 PMP23216 、它们展示 了一种实现此偏置电源的简单方法。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    John