This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:睡眠模式

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191330/bq76942-sleep-mode

器件型号:BQ76942

你(们)好  

 让我向客户询问2个问题。

1)。 重新进入睡眠模式时、当器件从正常模式转换到睡眠模式时、在转换到睡眠模式之前、应检测到低于电流阈值的状态多长时间?

  我们可以设置时间范围吗?

2).在当前阈值下、除了从正常模式转换到睡眠模式之外、还有其他从正常模式转换到睡眠模式的条件吗?   
  (例如、通过来自微型计算机的指令进行模式转换等)

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    1:当   CC1电流小于 电源:睡眠:睡眠电流时、BQ76942将自动转换到睡眠模式。 文档中未确定进入睡眠模式的特定时间。 电源 :睡眠:睡眠迟滞时间可确保器件在转换至正常模式后不会再次进入睡眠模式、但我认为这不会阻止器件从正常模式进入睡眠模式。

     固件中有一秒的间隔、BQ76942决定是否进入睡眠模式。 因此、进入睡眠模式的延迟可长达1秒。

    2 -  答案是否定的 但是,该器 件具有 SLEEP_ENABLE()和 SLEEP_DISABLE()命令,可用于控制睡眠模式(不确定这是否有助于延迟)。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科罗

     感谢您的回答。

    让我向客户提出问题。

    1)电荷积分使用的电流采样间隔是多少?

    我认为可能每秒执行一次电荷积分计算...

    2)分别何时应用 CC1和 CC2滤波器?

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    1- BQ76942使用 CC1 Current()测量来实现累积电荷积分。 在正常模式下,每250ms 报告一次 CC1电流()测量。  

    注:  CC1 CURRENT() 数据通过  DASTATUS5() 子命令以16位格式报告。 通过  DASTATUS6() 子命令使用64位格式报告累积的积分电荷。

    正常模式下每3ms 提供一次2- CC2电流()测量。  

    有关电流测量的更多详细信息、请参阅此技术文章。

    此致、
    何塞·库瑟