This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 BQ27426 BQ studio 中使用命令

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195698/how-to-use-command-in-bq27426-bq-studio

我将键入 chem ID 命令、以便在此屏幕上执行什么操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否正在尝试读取 ChemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更改化学成分、请参阅 TRM 第4.2节"化学成分更改示例"

    相关的第5.1.15节 Chem_A:/B/C 0x0030/0x0031/0x0032

    2.读取 chemID (上面的步骤2)

    读取当前化学 ID。 RD 0x00 0x08 0x00;

    start addr=00、要写入的字节= 08 00。

    要读取的字节数=2

    单击 Write (写入)。 单击"读取"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写入此命令(wr 0x00 0x31 0x00);读取0x08是0x3230,如何更改内存 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个示例(请注意、我使用配置更新模式):