This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电源配置的查询

Guru**** 2535720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195606/inquiry-about-power-configuration

大家好、TI 支持团队

我想按照下面的方框图配置电源。

请推荐合适的产品。

直流/直流和 LDO 产品无关紧要。

如果您能推荐合适的产品、我将不胜感激。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您与我们联系。  

    遗憾的是、我们目前没有可满足您需求的直接解决方案。 但是、通过先将电压从12V 降至5V、 可以为配置中的电源轨提供合适的产品。

    为了更好地为您提供帮助、如果您能提供有关您所使用的行业和终端设备的更多信息、将会非常有帮助。 通过这种方式、我将能够推荐 根据 您的特定用例定制的产品。

    谢谢你。

    此致、  

    Rameen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rameen

    感谢您的回复。

    如您所述、请推荐用于产品电源配置的产品、包括中间电压降至5V 的产品。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    要为您的配置提供更定制的建议、我需要有关您的系统规格的更多信息。 如果您能澄清共享的信息是否是指共享图中的最大输出电流和电压额定值、那将会很好?

    此外、我需要有关您的具体要求的信息。 例如、如果您可以提供有关系统中可能需要的任何功能的信息、有关器件尺寸、安全要求、散热注意事项、I2C 接口要求或效率要求的详细信息?  

    假设您已在电源树中列出了最大输出电流、我推荐我们产品系列中的以下产品:

    • 电源轨#3-6:TPS6287x-Q1系列(数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62871-q1.pdf)
    • 电源轨#7:TPS6282518DMQ (数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62825.pdf)
    • 电源轨#1: 请参阅我们网站上的不同控制器、并 咨询相应的产品线以了解更多信息。
    • 电源轨#2:我们目前没有适合这种情况的直接解决方案产品、因此我建议咨询相应的产品线。
    • 电源轨#8和#9:请参阅 我们网站上的不同 LDO 、并 咨询相应的产品线以了解更多信息。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、  

    Rameen