This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:Coilcraft "GA3544-BL"PSpice 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TINA-TI, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180520/ucc28600-coilcraft-ga3544-bl-pspice-model

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: TINA-TITL431TLV431

尊敬的各位成员:

我尝试对使用"GA3544-BL" 的 TI 参考设计的 PWR050进行仿真。 我知道在使用此变压器和耦合因子时存在问题。 我不知道如何解决它。 您可以在下面看到我要仿真的电路的 sch:

e2e.ti.com/.../4454.PWR050A_5F00_SCH.pdf

我也会附加仿真。 任何建议都将受到高度赞赏。  


e2e.ti.com/.../3441.UCC28600D.zip

谢谢

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    感谢您关注 UCC28600反激式控制器。  

    我可以打开4454.PWR050A 原理图文件的.PDF、但无法打开 star.DSN 文件。  我没有该软件。
    您能否以 PDF 格式重新发送仿真原理图?   
    以下是 GA3544-BL 变压器数据表的副本、以防您无法访问该数据表: e2e.ti.com/.../GA3544_2D00_BL.pdf

    我不希望在对该变压器进行建模时会出现问题。  
    您能否解释一下变压器及其耦合因子有什么问题?   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    这是上次更新的 SCH。 现在、我遇到了 UCC28600问题。

    e2e.ti.com/.../4034.PAGE1.pdf

    我可以在 OrCAD 中导出 DXF 文件、然后将其转换为 pdf。 这有点乱、我不知道为什么它不能正确显示所有内容。 我也会给您一张屏幕截图。

    我希望您能在这里找到问题。

    此外、我认为 芯片中的导入有错误。 这是显示我 OrCAD 的故障

    谢谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzeneh、  

    感谢您提供原理图屏幕截图。  是的、OrCAD pdf 太凌乱、无法轻松查看。  幸运的是、屏幕截图具有高分辨率、非常清晰。

    我已经制作了一份副本并添加了标记:  

    GA3544-BL 具有2.3mH 的一次侧电感,匝数比为1:0.0158:0.158:0.079。  向后和迭代,我发现实际的匝 数可以是38:6:6:3。  绕组电感从 初级值反射出的匝数比为平方、因此我标记了反射电感应的大小。

    2. 从 R25两端拆下 C20。  该电容器将使电流感应信号失真。  

    3. 将 R4更改为620ohm 并连接在 U4的引脚1-2上(如图所示)。

    4. 将二极管 D6更改为 MBRS1100T3。  1N1200不适合此应用。  

    在原理图中、绕组 L4具有极性、因此在 MOSFET 导通期间反映初级电压。  换句话说、它充当正向模式绕组、而不是反激式绕组。  这是你的意图吗?   
    此外、M1采用2N6762建模、这是一个额定电压为500V 的 FET、这是一个非常旧的部分。  我建议查找额定电压为600V 的现代 MOSFET。  
    但是、如果它仅用于仿真目的、它可能可以正常工作。  

    遗憾的是、我无法调试显示的 OrCAD 错误消息。  我对 OrCAD 一无所知。   
    如果您进行我建议的更改、系统可能会正常运行。   
    如果是时序问题、您可能需要为仿真设置更短的最小时间步长。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:  

    我做了您之前提到的更改、但它不起作用。 我逐部分进行了仿真、我认为 pspice 模型不起作用、因为我尝试简化仿真以使 UCC28600模型起作用、但我无法做到。 您能告诉我如何确保模型正常工作吗?

    我的时间用完了、我需要获得该组件的一些结果。 我非常感谢您付出的时间和 努力

    谢谢

    Farzaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    我已获得 PSpice for TI 软件、现在可以打开一个.DSN 文件。

    请提供您最新的一组模型文件的 zip 文件、我将看到我是否可以运行它。  我不做任何承诺、但我会尝试看看我是否可以让它正常工作。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这太棒了。 我将发送最后一个更新。 我可以使变压器工作、将400V 转换为12v、这是您在 sch 中可以找到的比率。 但芯片仍然无法正常工作。  

    e2e.ti.com/.../inductors.rar

    请告诉我您是否可以打开这些文件  

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    我无法打开.rar 文件。  您之前发送了一个.zip 文件。 请以 zip 文件发送最新的仿真文件。   
    此外、.rar 文件的名称是"电感器"。    我是否可以假设存档中的电感器数据多于电感器数据?
    我建议为 zip 文件指定一个更合适的名称。

    谢谢、此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    e2e.ti.com/.../UCC28600_2D00_Simulation.zip

    谢谢 Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    很抱歉 、我无法使 UCC28600 PSpice 模型正常工作。  
    我收到了一条类似的错误消息、就像您所说的有关某些数字输入 VOLTLAGE X$X.. 1.2ns 时的值。   
    我不知道这意味着什么、也不知道如何解决。  这里没有人会这样做、因为我们都不是 PSpice 专家。  

    除此之外、您的原理图中还存在许多电路错误、包括缺少我在上面标记中指出的更改。  
    我进行了这些更改、还必须删除所有二极管和 FET 模型、并将其替换为 PSpice 中的通用模型。  
    我必须用通用电流控制电流源替换光耦合器。
    以下是我的电路的 zip 文件供参考: e2e.ti.com/.../UCC28600_5F00_CKT2.zip

    下面是它的图像:

    此时、我唯一的建议是尝试使用 TINA-TI 模型而不是 PSpice、以查看该模型是否起作用: https://www.ti.com/lit/tsc/slum608

    修改 TINA-TI 文件以匹配此处的电路图像。  
    我希望仿真能够为您工作。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    非常感谢您的努力。 遗憾的是、我不知道如何使用 TINA。 我试过几次,但对我来说太耗时了。 我将再次尝试、因为我确实需要运行该仿真。

    非常感谢

    Farzaneh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    新年快乐! 我希望你们能有一个美好的假期。 我尝试使用 TINA 来仿真电路。 有些错误我无法解决、因为我对 TINA 不太熟悉。  我可以让您看看它吗?

    我不知道如何对光耦合器建模。 另一件事是变压器。 我不确定是否正确。 我使用了变压器数据表。

    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.mouser.es/.../ga3544-463400.pdf

    我将不胜感激  

    Farzaneh

    e2e.ti.com/.../1351.PWR050_5F00_UCC28600.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    我在您的模型中发现了一些问题、我在 e2e.ti.com/.../UCC28600-_2D00_-20230105.TSC 文件中纠正了这些问题、但我仍然只能从 UCC28600控制器中获取单个脉冲。  
    我不知道问题是什么、需要更多时间来解决。  

    但是、我认为最好给您一份我必须查看哪些更改的副本:  
    变压器模型由理想变压器和外部电感器构成。  除非您真正理解、否则我会远离非理想模型。 (我不这么做。)
    2.将 MOSFET 模型更改为600V 器件,调整了参数。
    3、针对更高电压、非肖特基二极管更换了多个二极管。  
    4. 在光耦合器模型中添加了一个二极管,并在其上修改了偏置电阻器。
    5. 断开与主要电路部分的连接并将其输入接地,以最大限度地减少对模拟主功率级的影响。 (可以在基本电源正常工作后稍后重新连接它们。)
    6.将 TLV431更改为 TL431。  TLV431具有低基准电压。

    光耦合器建模为电流控制电流源、输入端具有~1.2V 二极管、集电极-发射极引脚上具有高值电容。   
    此模型已在您的电路中。  

    很抱歉、我无法让它更好地工作。  由于某种原因、控制器在单个脉冲后停止开关、但我不知道原因(尚未)。
    我将尝试做更多的工作。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    我不知道如何欣赏您的所有努力。 我可以理解您在 TINA 中为建模所做的解释。 有一个我无法理解的问题。 当我们查看变压器数据表时、我们可以看到"转换关系"(我不记得确切的英文名称、很抱歉)是反向的。  

    我的意思是我在照片中突出显示的内容。 我想知道您是如何在 TINA 中对其建模的。

    非常感谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    我认为 、"转换关系"会转化为"极性"。   不同 绕组相对彼此的极性用极性标记表示。
    我们也经常将它们称为极性点。  

    使用上图、如果在初级绕组(PRI)上施加正电压(引脚1上的+(点)、引脚2上的+)、则所有其他绕组的虚线端子上都会出现正电压、其非虚线端。  如果对点施加负电压、这也会起作用。。。 所有其他绕组的点处都有负电压。  

    实际上、强制哪个绕组(施加电压)无关紧要、所有其他绕组的极性都遵循极性标记。  
    例如、在反激式变压器中、如果绕组 S1在开关周期的退磁阶段在引脚8处具有+Vout、则引脚2将相对于引脚1具有 NPS*Vout 的正反射电压。  

    在我发送给您的 TINA 模型中、我不知道如何使用非线性模型、因此我使用了理想变压器模型。  此外、我 不知道如何向模型中添加更多绕组、因此我只添加了几个理想变压器、它们的初级绕组并联。   由于理想模型具有无限的初级电感和零漏电感、因此我添加了这些参数作为集总元件。  LM (2.3mH 时)跨越理想初级,Llk (17.6uH 时)与一个初级导联串联。 每个次级绕组的特定匝数比在 N2处输入、在所有情况下 N1 = 1。  

    即使某些极性未显示为"反向"、也可以连接外部电路以获得相同的有效反极性。  
    例如、VAUX 绕组(P1)的引脚3连接到初级 GND、而 AUX 二极管连接到引脚4。  

    我没有添加绕组电阻、电容或磁芯损耗来避免模型过于复杂。  在正常输入和输出条件下、仿真正常运行后、可以稍后添加部分或全部更高级别的详细信息。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    您是否对 PSpice 或 TINA 模型有任何更新? 我们上次发言时、模型无法正常工作、我想知道是否有任何变化。  

    谢谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    自从我上一个月前发布以来、我只能稍微解决这个问题、但无法取得任何进展。  
    不幸的是,没有变化。  我也没有机会恢复调查。  
    恐怕我 已经达到了帮助您的能力极限。  我将尝试看看能否找到另一位在这些仿真器方面拥有比我更丰富经验的工程师。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、  

    我从一位比我知识更丰富的同事那里获得了一些帮助、他对系统型号和某些设置进行了一些修改。

    以下是一个工作模型、尽管它未经过优化、但它确实收敛并运行: e2e.ti.com/.../UCC28600_5F00_trial_5F00_for_5F00_Farzaneh.TSC

    下面是他更改的三个分析设置;所有其他设置都是默认设置:

    以下是他的仿真结果的屏幕截图示例:

    除了分析设置外、他还更改了几个半导体和几个组件值。  
    遗憾的是、他删除了断开连接的电路。  我建议先运行此工作模型并进行更改以提高其瞬态性能、然后再重新添加其他电路。

    此致、
    Ulrich