主题中讨论的其他器件:UCC28782、
输入350Vdc、从有源 PFC 输出。
输出65V
现在我的问题是:
在 Webench 中、我无法自定义 Trafo 的比率、我可以搜索、并且只有固定比率可供选择? 此外 、我 只能计算150W、只有 ucc28782可供选择。
我有一个具有附加 AUX 绕组 (6:1)和一个秒绕组(6:1)的固定转速计
我是否试用过 Excel 工具 SLURAZ0C?
Excel 文件剂量不起作用?
无论我输入什么、工作表都不会计算任何值:公式中的错误:#NAME?
Office 2016 Pro
您是否有一个可以正常工作的 Excel? Thx