This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:400mA 技术咨询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191040/tps62742-technical-inquiry-at-400ma

器件型号:TPS62742

您好、E2E 专家、

你好。

我们希望在接下来的几天内就直流/直流转换器做出最终决定、我想知道我们是否可以获得一些帮助。
 
要求
VIN =锂聚合物电池(3.2~4.2V)
VOUT = 3.3V (如果 Vin 小于3.3V、则可以  
Iout =通常为150uA、RF 活动期间峰值为350mA。
设计目标:整个范围内的效率大于90%
TPS62742
这是理想的备选器件、但数据表显示、当输入电压比输出电压高0.7V 时、最大输出受限。 我们想澄清为什么它无法提供400mA 电流。

提前感谢您的帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的参与。

    0.7V 是由于高侧 FET 和电感器而导致的压降。 如果在超过该条件的情况下运行器件、则可能会进入100%占空比模式。

    谢谢、

    BR、

    莫赫丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    你好。

    对于 TPS62742,如果我们在100%占空比模式下以1秒的周期运行300mA 的100mS 脉冲,会发生什么情况?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    您能否向我提供您的测试条件、例如输入电压、输出电压和输出电流。 因为该器件会根据您的输入电压、输出电压和输出电流进入100%占空比模式。  

    [引用 userid="480323" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191040/tps62742-technical-inquiry-at-400ma/4495516 #4495516"]如果在100%占空比模式下以1秒的周期运行300mA 脉冲100mS,会发生什么情况?

    假设器件处于100%占空比模式、则高侧 FET 始终开启、Vout 跟随 Vin、并由于高侧 FET 和电感器 DCR 的 RDS on 而降低压降。 现在、如果存在负载瞬态条件、器件会根据负载瞬态电流从100%占空比模式跳转到开关模式。  

    [引用 userid="480323" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191040/tps62742-technical-inquiry-at-400ma/4495516 #4495516"]如果我们在1秒的周期内针对100mS 脉冲运行300mA

    您能详细说明一下情况吗?

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    你好。

    我们的测试条件:
    VIN = 3.3
    Vout = 3.0
    Iout 基于无线 SoC 是动态的。

    请参见随附的。 这是我们拥有的 TI CC3235模块在10秒期间的3.3V 电压轨上的典型电流消耗曲线。

    e2e.ti.com/.../Attachments.zip

    您可以看到、有一些周期性 WiFi 活动的峰值超过150mA、但大多数时间远低于100mA。 在每1秒周期内、100mS 的电流可高达300mA。

    使用 TPS62742有什么风险?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我将在一天结束前回来。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    数据表中定义的400mA 最大电流是 Iload 和 IOUT 之和。 因此、TPS62742的最大 IOUT 为300mA。

    我假设您仅将 IOUT 用于输出。 在这种情况下、您的负载超出了最大负载条件。

    我在您共享的附件中看到最大负载为413.21mA。 如果您的负载在瞬态条件下约为300mA、则可以使用  TPS62742。

    我会推荐我们的新器件 TPS628438、它具有较小的275nA IQ 以及采用 WCSP 封装的600mA 负载能力。 (TPS62843数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)

    您还可以查看我们 IQ 最低的器件 TPS6284X (TPS62840数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)

    如果您有任何疑问、请随时联系。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    如果您没有任何其他问题、可以通过单击 "已解决"来关闭该主题。  
    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。