请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB50-Q1 你(们)好
Vol=3V、开关禁用保护的描述如下:
我不知道为什么禁用开关时输出电压超过电压。 因为 VOUT=VBAT 大于3V 时、电压仅为3V。
此外、如何启用1Mohm?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
Vol=3V、开关禁用保护的描述如下:
我不知道为什么禁用开关时输出电压超过电压。 因为 VOUT=VBAT 大于3V 时、电压仅为3V。
此外、如何启用1Mohm?
孟
对于 HB 系列、1MΩ Ω 电阻器始终存在、因为它是内部电阻器。 无法禁用它。 其理念是在1MΩ Ω 内部上拉电阻器处于关断状态期间、如果没有开路负载或对电池短路、则通过如此大的电阻实际流向负载的电流可以忽略 不计(在微安范围内)。 大多数情况下、如果不是所有电压都将在内部上拉电阻器上下降、因此 您不会在输出端看到明显的电压。
如果存在开路负载或电池短路、则实际上唯一可用的电流路径是通过开路负载检测电路。 在这种情况下、输出电压将非常接近源极电压、并且将触发开路负载检测。
Timothy Logan
应用管理器-电源开关