This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB50-Q1:如何了解禁用开关的关断电压

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196188/tps1hb50-q1-how-to-understand-vol-off-of-switch-disabled

器件型号:TPS1HB50-Q1

你(们)好

Vol=3V、开关禁用保护的描述如下:
 

我不知道为什么禁用开关时输出电压超过电压。 因为 VOUT=VBAT 大于3V 时、电压仅为3V。

此外、如何启用1Mohm?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 HB 系列、1MΩ Ω 电阻器始终存在、因为它是内部电阻器。 无法禁用它。 其理念是在1MΩ Ω 内部上拉电阻器处于关断状态期间、如果没有开路负载或对电池短路、则通过如此大的电阻实际流向负载的电流可以忽略 不计(在微安范围内)。 大多数情况下、如果不是所有电压都将在内部上拉电阻器上下降、因此  您不会在输出端看到明显的电压。

    如果存在开路负载或电池短路、则实际上唯一可用的电流路径是通过开路负载检测电路。 在这种情况下、输出电压将非常接近源极电压、并且将触发开路负载检测。  


    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关