This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:拉电流类型 DO

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS274160, TPS274C65, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191058/tps4h160-q1-sourcing-type-do

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS274160TPS274C65TPS4811-Q1

客户正在 PLC 应用中寻找具有拉电流类型的数字输出解决方案。

TPS4H160-Q1是否适合该器件? 它看起来是 N-FET、而不是 P-FET。  

有没有好的建议?

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我建议使用 TPS274160、这是 TPS4H160的工业版本、通过了工业浪涌测试等 是的、这是一个 NMOS、但我们内部有电荷泵、使栅极电压高于源极电压、从而能够在高侧使用它。 客户只需使用3.3-5V 电压即可在高侧驱动我们的器件。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 此 TPS274160的延迟时间似乎太高、不适合200kHz 频率。

    您是否还能帮助建议具有以下要求的高侧开关。 谢谢。  

    数字输出:拉电流类型

    电源电压:24V 至30V

    频道编号:4 - 8  

    高侧开关拓扑

    保护:OCP 和 OTP

    输出电流:500mA

    器件的 VCC 偏置电源:3.3V/5.0V

    速度:200kHz (高速)

    接口:SPI (首选)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们有 SPI 开关(TPS274C65将于3月发布)、它可以满足所有其他要求、但不能满足200kHz 开关频率。 现在、我们的所有高侧开关的最大工作频率仅为1-2kHz。 请问客户为何要求200kHz 的开关频率? (在什么情况下、它们以200kHz 的频率驱动负载?)

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200KH 频率 是 PLC 规格。 并且可以控制占空比。 我认为它是 PTO 应用、如下链接所示。

    您建议使用具有并行输入的类似产品吗? 谢谢。。。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduc30a/tiduc30a.pdf?ts=1676265867146&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com.tw%252F

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们没有可实现200kHz 频率的高侧开关。 我们有高侧驱动器、可以驱动外部 FET。 这是客户想要的吗? 我不知道我们的高侧驱动器可以实现的最大频率是多少、但我可以咨询团队、看看客户是否在寻找外部 FET 解决方案。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    客户不喜欢使用此类分机 用于解决方案的 FET。  

    您是否会针对此类要求制定路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 提供的其他反馈! 我们没有支持如此高频率的线路图器件。

    我是否知道 客户是谁? 另外、估计的体积是多少? 您是否看到过其他客户的类似要求?

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLC 中的 TAM 预计为每年50K+。 建议您针对 WW 预期体积达到 FA SEM。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    一种选择是将 TPS4811-Q1控制器与外部 FET 和分流电阻器配合使用。 如果客户对此感兴趣、请告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于需要分机、因此它不能真正满足客户的要求 仅为1通道...等等

    请推荐适合 PLC 的一款。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 提供的其他信息。 我们将在未来的发展过程中铭记这一点。 我将联系 SAM 团队以获取 WW 音量信息。 谢谢!

    此致、

    您好