This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488的原理图问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187376/lm3488-the-schematic-diagram-issue-for-lm3488

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: TPS23861

您好!

我们将 LM3488用于 PSE 电源(PSE 器件是 TPS23861)、输入电压为12VDC、输出电压为48VDC、频率约为200K、MOSFET 为 FKBA6040、 电感值为15uH/14A;

℃、我们在上电时接触 MOSFET 和电感、温度超过40 μ H、但我们认为它是轻负载、温度异常;

请仔细查看下面的原理图、并就此设计提供您的意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否提供更多详细信息:

    -当您说轻负载条件时负载是什么。

    您能探测电路中的某个点吗  

     -输出电压-检查它是否稳定  (测量直流和交流电)

     -开关节点(电感器、二极管和 MOSFET 之间)   (应显示多个开关周期)

     -门信号 (应显示多个开关周期)

     -比较器引脚

    正常负载条件下的行为是怎样的?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将很快检查并向您提供反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在过去28天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的友好支持、我们已解决了此问题、请关闭此主题。