This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:禁用输入电流限制

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188867/bq25720-disable-input-current-limit

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

我的客户已将0x12[1]设置为 0、将0x31[7]设置为0、

但输入电流限制仍然存在、

我是否可以知道我们没有禁用 INDPM 的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    这两种设置应有效禁用输入电流限制。 在这些位设置为0后、您如何确认输入电流限制仍然存在?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kahlid、

    感谢您的反馈。

    他们说他们检查0x3F 并在电路板上测试验证、

    BTW、是否在0x12和0x31之间有禁用电流限制的序列(包括 ILIM_HIZ)

    例如、首先是0x12、然后是0x31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    0x12[1]位应完全禁用 ILIM。 0x31[7]位禁用外部 ILIM 引脚。 只需要0x12[1]。  

    此操作不会清除0x3F 寄存器。 它只是禁用 IINDPM 调节。 客户可以通过写入一个较低的 IINDPM (例如500mA)来确认它的工作、然后使用0x12[1]禁用 IINDPM、然后将充电电流增加到超过0x3F 中的 IINDPM 值、并观察到充电器不调节输入电流。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是0x12[1]足以禁用包括外部 ILIM 在内的所有电流限制、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、  

    没错。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    他们 测量了 IADT、发现 电流限制没有被0x12成功禁用、

    他们说 IADPTT 值与0x3F 完全对应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    该位将禁用 IINDPM。 您可以尝试在 EVM 上进行确认。 它们可能会覆盖该位、或者其他东西会限制输入电流。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户状况为无电池、

    我在没有电池的情况下在 EVM 上尝试过它、

    你是对的、0x12就足够了。

     是否有任何会覆盖0x12的相关原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    客户能否在检查 IADPTT 后读回0x12? 这将确认是否被覆盖、我们还需要监控 I2C 读取/写入以查看其被覆盖的位置。 除非出现 POR 条件、否则 IC 不会将此值改回"1"。 由于您提到他们不使用电池、因此当他们移除适配器时、此设置将重置、因此每次插入适配器时都需要设置。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    如您所见、随着负载增加、Vout 相应下降、IADFT 仍保持不变。

    BQstudio 显示此时电流限制已关闭(通过 EV2400)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    ChargerStatus 显示未触发 IINDPM。 如果适配器上的负载过高、适配器电压将下降。 输入适配器是否可能无法提供该电流? 他们能否尝试较低的 IINDPM 设置、然后禁用 IINDPM 以查看是否看到完全相同的行为?  

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    请参阅下面的,他们为我们再次进行了测试。

     0x12[1]=0、 但为什么充电状态仍然显示 IINDPM 被触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您能否要求提供该序列以便我们重现它? IINDPM 是否在禁用 IINDPM 之前触发?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    您可以看到充电器输出端的 E-LOAD 连接、SMBus 通过 EV2400传输。

    在4A 负载下、INDPM 全部显示为触发、无论0x12[1]=0还是1、我都有视频可以在 WebEx 中共享。

    e2e.ti.com/.../EC-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    根据我们今天的会议、请尝试建议的步骤并通过电子邮件更新我们。 如有必要,我们可以安排一次后续会议。 我将关闭该主题、我们可以通过电子邮件进行更新。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    它们尝试使用纯直流电源绕过 PD 和 Type-C,但仍然相同。

    这个问题变得很奇怪。 请帮助思考其他原因。

      禁用0x12[1]时、VSYS 电压(充电器输出)在相同负载下降低 IN_HOST 时下降的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    正如上周五提到的、我建议客户尽量使用 IC 上的默认设置。 我查看了寄存器转储、有几个项目需要我执行。

    在 ChargeOption2中、根据寄存器设置启用 EN_PKPWR_IIN_DPM。 请保持 ChargeOption2()寄存器默认值以排除此交互。

    在 ChargeOption3中、IL_AVG 电感器电流钳位被禁用。 请保持该寄存器默认值(15A IL_AVG)以排除此问题。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1哈立德,

    好消息是、电流限制在禁用  EN_PKPWR_IIN_DPM 之后停止。

    这是否意味着最初的电流限制实际上是2级 ILIM2?

    我们如何解释原始电流限制?

    BTW、

    ICRIT PROCHOT 将不起作用、因为它们现在禁用 EN_PKPWR_IIN_DPM。它们希望 PROCHOT 触发值为 INDPM 的120%、但 INOM PROCHOT 为 INDPM 的110%、

    他们是否还有其他选择?

    此致、

    Fred

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    相关知识。 关于您的问题-根据 ProchotOption0寄存器设置、ILIM2定义为 ILIM1 (IIN_DPM 的值)的%。

    我有点困惑、如果 EN_PKPWR_IIN_DPM 被禁用、为什么他们不能使用 PROCHOT_ICRIT?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么 ILIM2会有效、我认为它仅持续到 Tovld 时间?

    在取出电池时、这种情况是否不同?

    2.您是说 ICRIT PROCHOT 和峰值功率模式是独立的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如上所述、我将在 E2E 上查看这些内容、并尝试在星期五之前进行确认。 截至今天没有更新。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    让我为您组织三件事、

    1.为什么在启用峰值功率模式(长于 Tovud)时电流限制仍然有效。

    2.如果我们按照数据表的建议设置 EN_PKPWR_VSYS_1、这将是正常的吗?

    3.峰值功率模式是否独立于 ICRIT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我将通过电子邮件关闭并回复我的调查结果的详细信息。 如果需要更多信息、请通过电子邮件继续对话。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,男士,

    非常感谢。