This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:从 HSFB 转换为 HSHB

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138, UCD3138ACCEVM149, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194708/ucd3138hsfbevm-029-convert-from-hsfb-to-hshb

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件: UCD3138UCD3138ACCEVM149UCD3138A

您好!

我们正在努力实现采用硬开关半桥(HHB)拓扑的48V 直流至48V 直流转换器。 我们已经看到您有一个评估模块 UCD3138HSFBEVM-029、它是硬开关全桥(HSFB)拓扑。

  • 您是否有任何 HSHB 评估模块?
  • 如果我们调整 UCD3138HSFBEVM-029板的硬件、您是否有任何 HHB 固件可以正常工作?
  • 您认为我们是否能够将 UCD3138HSFBEVM-029调整为半桥、包括固件和硬件? 我们应该考虑什么?
  • 即使我们将电路转换为直流/直流 HHB、我们也可以使用 Fusion 直流/直流 HSFB 吗? 我们应该考虑什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何 HHB EVM 板或 EVM 代码。  如果需要、您将需要修改 HSFB EVM 板和 EVM 代码。 将电路板更改为用作 HSHB。 至于固件、几乎不需要修改。

     

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们错过了一些可与 UCD3138配合使用的拓扑。 如硬切换半桥、全桥 LLC 或推挽。 为什么 TI 无法找到这些解决方案?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬切换半桥和全桥 LLC 可以分别从 HSFB 和 HB LLC 进行修改,这非常简单。 更改电路板上的功率级、控制器件和固件几乎无需修改。

     

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、明白了。

    UCD3138HSFBEVM-029使用具有固件 HSFBFirmware-1.1-windows-installer.exe 的 UCD3138RHA (40引脚)微控制器。 您是否知道是否可以在使用 UCD3138ARGC (64引脚)微控制器的模块 UCD3138ACCEVM149中加载此固件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可行的。   HSFB 固件是一种整合代码、集成了所有 UCD3138系列、包括 UCD3138和 UCD3138A。

    您可以通过如下所示更改 CCS 中的配置来确定该固件将用于哪个器件。

    右键点击工程名称-àproperties -àCCS General -àManage Configurations、选择所需的工程、将其设置为活动状态、然后点击 OK。

    然后在配置中选择活动的。

     

    此外、建议将 CCS6用于 UCD3138固件。

    此致、

    徐美