This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130应用确认

Guru**** 2503545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195765/tps65130-tps65130-application-confirmation

器件型号:TPS65130

您好,

在我们的新项目中,我们将 TPS65130用于 VSP 和 VSN 电源轨。 以下是我们的设计要求:

VSP:当 EN 为高电平时,输出电压为5.7V,输出最大电流为0.25A,纹波小于20mV (Vpp 值);当 EN 为低电平时,输出变冷至0V。

VSN:当 EN 为高电平时,输出电压为-5.7V,输出最大电流为0.25A,纹波小于20mV (Vpp 值);当 EN 为低电平时,输出为 colase 到0V。

您能否检查 以下 schmatic 设计是否符合我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    建议 R16低于200k Ω。 电感器 RMS 电流最好大得多。

    其他器件从我的角度来看都不错。 但我建议为输出电容器添加更多占位符、以防电压纹波需要更多电容。

    BR

    Patrick